This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找合适的电荷泵器件

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119345/looking-for-a-suitable-charge-pump-device

主题中讨论的其他器件:LM5002

各位专家、您好!

 

我的客户正在寻找符合以下要求的电荷泵器件。

 

输出电压:24V

输出电流:大约10mA

电流消耗:1mA 或更低

 

问题1:

您是否有符合这些要求的电荷泵器件?

问题2:

如果没有、您是否有符合这些要求的电路配置?

 

谢谢、此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto-San、您好!

    我们没有用于24V 输出电压的集成电荷泵。 可以向电荷泵转换器添加更多飞跨电容器和一些二极管、但需要输入电压范围来检查哪种器件适合。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您回复我的消息。

    [引用 userid="6918" url="~//sup/ power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119345/searing-for-a-low-f適 合的电荷泵器件/4154543#4154543"]可以在电荷泵转换器中添加更多的飞跨电容器和一些二极管,但这些电压可能适用于检查器件的输入电压范围[报价]。

    您能否分享应用手册等参考资料?

    输入电压为12V。

    谢谢你。

    此致、

    山本顺锡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke、

    很抱歉耽误你的回答。 我们没有可用于12V 至24V 输出的电荷泵。 您可以使用 LM5002等升压转换器。
    另一方面、如果系统中有开关节点、则可以创建电荷泵、如以下应用手册中所示: 分立式电荷泵设计(TI.com)

    此致、
    Brigitte