请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28064A 数据表第22页中说明了以下内容。
"更重要的是、建议 PhB 引脚电压至少比 BRST 引脚电压高600mV。"
如果不满足这项建议,可能会出现什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、感谢您关注 UCC28064A PFC 控制器。
当功率降至足以触发 PhB 阈值时、 一个相位会下降、导通时间会加倍、以保持 COMP 上的相同电压。 这可能不是一个完美的转换、当发生这种情况时、Vcomp 可能会有一些变化。 PhB 和 BRST 阈值之间的600mV 旨在提供足够的裕度、以便 在相位偏移时 不会立即触发突发模式功能。 如果阈值设置得太近、则器件可能会在单相运行和突发模式单相运行之间发生差异。 器件仍会进行调节、但行为可能不符合您的预期。
希望这能回答你的问题。
此致、
射线