This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:设置 PhB 引脚和 BRST 引脚的值

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122563/ucc28064a-setting-values-of-phb-pin-and-brst-pin

器件型号:UCC28064A

数据表第22页中说明了以下内容。
"更重要的是、建议 PhB 引脚电压至少比 BRST 引脚电压高600mV。"
如果不满足这项建议,可能会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。  已将此任务分配给产品专家、请留出一至两个工作日进行响应。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您关注 UCC28064A PFC 控制器。

    当功率降至足以触发 PhB 阈值时、 一个相位会下降、导通时间会加倍、以保持 COMP 上的相同电压。 这可能不是一个完美的转换、当发生这种情况时、Vcomp 可能会有一些变化。   PhB 和 BRST 阈值之间的600mV 旨在提供足够的裕度、以便 在相位偏移时 不会立即触发突发模式功能。 如果阈值设置得太近、则器件可能会在单相运行和突发模式单相运行之间发生差异。 器件仍会进行调节、但行为可能不符合您的预期。

    希望这能回答你的问题。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    检查电路板上的工作情况。