您好!
我们在产品中使用了电子保险丝芯片 TPS259827ONRGER。 最近、我们从客户处退回了故障电路板。 我们发现两个电子保险丝芯片物理损坏。 如下图所示、一个看起来完全燃烧、另一个表面也有凸起。

我们已经试图找出这种损害的根本原因。
首先、我们怀疑它是否真正是由流经它的极高电流引起的。 但电路板上电子保险丝的输出侧似乎没有指示、没有烧坏的 PCB 走线或连接器引脚。 当出现高电流时、电子保险丝芯片应关断其输出。 因此、我们认为、由于高电流、这种情况不太可能发生。
然后、我们将考虑是否有任何反向电压会导致损坏。 我们在电子保险丝输入端提供反向保护、但不在输出端提供反向保护。 然后、我们测试了在电子保险丝输出端连接+5V、+12V、+24V、-5V、-12V 和-24V、而其输入端没有电源。上述测试未损坏电子保险丝。 当然、当施加所有负电压时、它们被电路板输出端的 TVS (SMAJ24A-13-F)钳位到-1V。
最后、我们想知道电子保险丝输出端是否存在任何短缺(在其输出端烧坏的芯片上会有更多的损坏)、从而可能烧毁它。 例如、无论出于何种原因、电路板和金属外壳之间都存在一些短缺。 但我们已经测试过、输出短缺也受到电子保险丝的保护、这也是电子保险丝芯片的功能和特性。
电子保险丝的原理图如下所示。 您是否对这种损坏的原因有任何建议? 是否有其他用户遇到类似问题? 谢谢!

此致!
Michael