This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM336-5.0:电流的快速采样测量方法问题

Guru**** 689970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122882/lm336-5-0-question-on-fast-sampling-measurement-method-of-current

器件型号:LM336-5.0

应用工程师
尊敬的负责人

您好!

感谢您的持续支持。
我叫 Kengo Suzuki、来自 Daifuku。

案件编号 :CS1162154

我想再次向您的公司询问测量方法:5V 基准二极管(也称为齐纳二极管):LM336MX-5.0/NOPB 使用 HP 34401A 数字万用表时、最大测量速度为1000次/秒(= 1msec 采样)。

贵公司使用此仪器(最大测量速度为1000次/秒(=1msec 采样)测量5V 基准二极管 LM336MX-5.0/NOPB)的依据是什么?

LM336MX-5.0/NOPB 100μsec 的电路板用于以0.1ms (=μ s)采样的电流输入/输出电路。

我想用0.01msec (= 10μsec μ s)采样来测量电流、但即使是您引入的测量设备的后继产品、即34461A (Keysight Technology)、也只能测量高达1000次/秒(= 1msec 采样)的电流。

很抱歉给您的公司带来麻烦、如果您能给我启迪、我将不胜感激。

最棒的

Kengo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我假设您参考的 是您之前的问题 HP 34401A 数字万用表只是高精度 万用表的一个示例、不是标准配置。 您将需要一个能够进行0.1msec 或更高采样的不同仪表来进行测量。

    最棒的

    Walter