This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LM3410XQMF/NOPB

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119839/lm3410-lm3410xqmf-nopb

器件型号:LM3410
主题中讨论的其他器件:TPS92692

尊敬的团队:

我在项目中使用了 LM3410XQMF/NOPB LED 驱动器来驱动 LCD 背光(需要16V、400mA)。 现在、我计划使用相同的 LED 驱动器 IC 来驱动不同的 LCD 背光、这需要持续12V 电压和1.5A 最大电流。 我为 LED 驱动器 IC 提供5V 的输入电压。 我计划为 DIM 引脚提供100% PWM。 请告诉我是否可以使用相同的 IC 来满足我的新要求。

此致、

阿什维尼 M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果无法将同一 IC 用于我的新要求(Vout=12V、Iout=1.5A)、请建议使用相同或不同系列的 LED 驱动   器、该驱动器可兼容两种要求(Vout=12V/Iout=1.5A)和(Vout=16V、Iout=400mA)。  

    此致、
    阿什维尼 M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashwini、

    LM3410将无法输出您为12V 情况请求的电流。  请使用 TPS92692。

    谢谢 Tuan