TL;dr:当数据表显示 LM3671MF-ADJ 上的反馈电压应为0.62V 时、该电压应为0.5V
更长版本:
我将使用此数据表第20页的表3: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3671.pdf?ts=1655342005139
所需的输出电压:2.8V
输入电压:3.3-4.2V (锂聚合物电池)
我使用图表中指定的电阻器和电容器值(464和100kOhm、8.2和33pF)、但我得到的不是2.8V、而是3.48V。 我测量的反馈电压为6.2V、这与数据表的0.5V 规格相矛盾。 我将464k Ω 电阻器换用为360k Ω 电阻器、得到2.81V 的输出电压。 我将其替换为1k Ω 电阻器、输出电压降至0.62V。 在所有情况下、VFB 都保持在0.62V。 VFB 的节点上没有任何其他连接。 我现在已经在三个电路板上测试了这一点、我已经没有想法了。 我已获得相关原理图和 PCB 布局的重要屏幕截图(很抱歉、它有点乱)。
是否有人知道可能发生了什么?