This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671:LM3671MF-ADJ 反馈电压应为0.5V、但为0.61V

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3671
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120445/lm3671-lm3671mf-adj-feedback-voltage-should-be-0-5v-but-is-0-61v

器件型号:LM3671

TL;dr:当数据表显示 LM3671MF-ADJ 上的反馈电压应为0.62V 时、该电压应为0.5V

更长版本:

我将使用此数据表第20页的表3: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3671.pdf?ts=1655342005139

所需的输出电压:2.8V
输入电压:3.3-4.2V (锂聚合物电池)

我使用图表中指定的电阻器和电容器值(464和100kOhm、8.2和33pF)、但我得到的不是2.8V、而是3.48V。  我测量的反馈电压为6.2V、这与数据表的0.5V 规格相矛盾。  我将464k Ω 电阻器换用为360k Ω 电阻器、得到2.81V 的输出电压。  我将其替换为1k Ω 电阻器、输出电压降至0.62V。  在所有情况下、VFB 都保持在0.62V。  VFB 的节点上没有任何其他连接。  我现在已经在三个电路板上测试了这一点、我已经没有想法了。  我已获得相关原理图和 PCB 布局的重要屏幕截图(很抱歉、它有点乱)。

是否有人知道可能发生了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ammon、您好!

    感谢您的提问。

    VFB 为0.5V、而不是0.62V。 但是、我不确定问题是否与 IC 样片有关或具有外部影响(例如、 PCB 布局)导致 Vout 无法正确调节。
    您能否发送一个包含 Vin、FB 和 VOUT 的波形?
    2.您是否尝试更换 LM3671? Vout 是否仍在3.48V 电压下调节? 请发送一个包含 Vin、FB、Vout 的波形。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经连接了电路板上三个引脚的波形、我在其中将464kOhm 电阻器替换为360kOhm 电阻器。  这里没有太多可看的-它们是相当稳定的。

    VIN 和 Vout:

    Vin (yellow) and Vout (blue)

    和 VFB (请注意刻度差):

    Vfb

    我有几十个这样的板、并且已经测试了几个板。  它们的输出电压均为3.4V、电阻为464k 和100k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammon:

    感谢您的快速响应。

    在最后一个波形中、VFB 为~0.6V 而不是0.5V、这是它的预期值。

    他们在哪里购买了 IC? 来自 TI store 或分销商?
    您能否检查车身标识? 它应该是"SBTB"。

    如果您可以发送一张显示身体标记的设备照片、那将会非常好。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与我们的合同制造商联系、以了解他们采购 IC 的位置。  正文标记为 SBTB、它应该是 SBTB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ammon、您好!

    感谢您回答我的问题。

    请参阅下面的其他建议。
    1.发送输出电压和 SW 电压的波形。 我希望确保 IC 仍在切换或不切换。 如果没有开关事件且 VFB =~0.6V、则外部电压将偏置输出电源轨。

    2.您是否有 LM3671评估板? 您可以将 IC 放置在电路板上并检查输出电压和 VFB。 如果 Vout 超过稳压范围且 FB 电压为~0.6V、则器件存在问题。 否则、可能会导致 PCB 布局或电路出现问题。

    3.可能的选择是联系我们当地的 TI 销售团队或向您的合同制造商销售器件的经销商、并发送一些样片进行故障分析。 当地 FA 团队将评估我们是否需要参与确定问题的根本原因、或者他们是否可以在团队内解决问题。

    我期待您的反馈。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我听到了我们的 CM 的声音。  似乎有人替代了非 TI 器件、未充分传达发生的情况。  因此、这不是 TI 器件的故障。  感谢您的支持!