This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:技术讨论

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122935/bq24610-technology-discussion

器件型号:BQ24610

您好!

当 BQ24610未连接到电池时、BQ24610会认为电池丢失。 这种状态下的工作模式是什么? 此模式下的功耗是多少?

测得的 EVB 功耗为2.65mA、我们相应数据表的哪个部分有相关描述? 请告诉我。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在具有 JP2、JP3、JP4和 JP5的 BQ24610 EVM 上、我移除了主电源端口中的1.7mA IQ。 禁用 JP2禁用 LED 电源、禁用 JP3禁用上拉电阻、禁用 JP4禁用 ACDRV/BATDRV LED、禁用 JP5禁用充电。 电源连接的总"IQ"(实际 IQ 指定为"适配器电源电流(流入 VCC、ACP、ACN 引脚的电流))将取决于您配置的设置和连接的无源器件。

    此致、

    Mike Emanuel