Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 您好!
当 BQ24610未连接到电池时、BQ24610会认为电池丢失。 这种状态下的工作模式是什么? 此模式下的功耗是多少?
测得的 EVB 功耗为2.65mA、我们相应数据表的哪个部分有相关描述? 请告诉我。 谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在具有 JP2、JP3、JP4和 JP5的 BQ24610 EVM 上、我移除了主电源端口中的1.7mA IQ。 禁用 JP2禁用 LED 电源、禁用 JP3禁用上拉电阻、禁用 JP4禁用 ACDRV/BATDRV LED、禁用 JP5禁用充电。 电源连接的总"IQ"(实际 IQ 指定为"适配器电源电流(流入 VCC、ACP、ACN 引脚的电流))将取决于您配置的设置和连接的无源器件。
此致、
Mike Emanuel