主题中讨论的其他器件: BQ51003、 BQ51020、 BQ25170、 BQ51221、 TIDA-00243
您好!
我阅读了有关 RFOD 尺寸的用户手册、并了解、必须使用校准的发送器和必要的工具在最终产品上检查这一点。
但是、我应该从什么默认值开始?
我下载了"FOD 校准"工具来找出默认值、但 此处未列出 BQ51222。
我之所以选择 BQ51222 、是因为它的价格低(与其他产品相比)、库存高。
我读过很多有关 BQ51222的主题、因为如果只使用一个标准、TI 似乎不推荐使用它。
一个示例: BQ51222:关于 BQ51222和 BQ51052B:无线充电解决方案-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
<<<
"。 BQ51222在满足 WPC 和 PMA 标准方面做出了许多妥协。 "
>>>
这些妥协是什么?
我计划对小型电池(140mAh)进行无线充电、接收器电流最大为280mA (产品为140mA、充电最大为140mA)。
BR、Alexander Sevcik