This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53317A:输出电压引脚

Guru**** 2439670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122157/tps53317a-vout-pin

器件型号:TPS53317A

您好:

为什么我们应该在输出端到 VOUT 引脚之间放置一个具有0.1 μ F 电容的10 Ω 电阻器? 我可以将 RC 值更改为1欧姆和0.01 μ F 吗?

谢谢!

Jiajun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该控制基于 D-CAP+模式自适应时间、导通时间是输入和输出电压的函数。  当电流反馈达到误差电压电平、即基准电压和反馈电压之间的放大差值时、该周期开始。 VOUT 引脚应干净、噪声不应放大。 RC 是对开关噪声进行去耦。 10欧姆和0.1 μ F 会引入1us 时间常数。 在频域中、它是159KHz 的低通滤波器、比最低开关频率600kHz 低至少3倍。 建议使用10欧姆和0.1uF 的 RC 滤波器、因为它在测试时经过优化和验证。  

    您是否有任何理由要将 RC 更改为不同的值?

    如果该主题已解决、请关闭该主题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我有一个问题、即输出瞬态响应有一点差、因此我想最小值 RC 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送瞬态响应的示波器图?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载范围为0.6A 至5.4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的负载瞬态响应是正确的、与带宽为85KHz 的 EVM 数据类似。

    减小 RC 不会产生重大影响。 如果将 RC 极点减少一半、则带宽仅增加几 KHz。

    此致