请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53317A 您好:
为什么我们应该在输出端到 VOUT 引脚之间放置一个具有0.1 μ F 电容的10 Ω 电阻器? 我可以将 RC 值更改为1欧姆和0.01 μ F 吗?

谢谢!
Jiajun


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
为什么我们应该在输出端到 VOUT 引脚之间放置一个具有0.1 μ F 电容的10 Ω 电阻器? 我可以将 RC 值更改为1欧姆和0.01 μ F 吗?

谢谢!
Jiajun


您好!
该控制基于 D-CAP+模式自适应时间、导通时间是输入和输出电压的函数。 当电流反馈达到误差电压电平、即基准电压和反馈电压之间的放大差值时、该周期开始。 VOUT 引脚应干净、噪声不应放大。 RC 是对开关噪声进行去耦。 10欧姆和0.1 μ F 会引入1us 时间常数。 在频域中、它是159KHz 的低通滤波器、比最低开关频率600kHz 低至少3倍。 建议使用10欧姆和0.1uF 的 RC 滤波器、因为它在测试时经过优化和验证。
您是否有任何理由要将 RC 更改为不同的值?
如果该主题已解决、请关闭该主题。
此致