This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:电源序列问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110534/bq25720-power-sequence-question

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件: BQ25710

您好,

我想知道为什么充电器的 Vout 首先上升到9V 、然后下降、最终上升到12V

您是否会帮助详细说明此电源序列?

谢谢

此致、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    请提供原理图和寄存器设置。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Tiger、

    上传 原理图 e2e.ti.com/.../8233.TI_5F00_Question.pdf

    我想我的问题将集中在 以下方面:当电池电压为9V 时、为什么初始 Vout 为9V、然后下降、

    BTW 在下面的红色圆圈时间点之前未连接电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    这是 USB-C 输入的典型情况。 PD 控制器决定 VBUS 为5V 或20V。 充电器在前200ms 内完成启动。 9V 是电池电压。 由于系统电源轨由体二极管连接、因此它在 A 至 b 时间段内遵循电池电压。 当通过命令将系统电源轨提升至12V 时、BATFET 在充电被禁用时关闭、而在充电被启用时打开。  

    BQ25720是降压/升压电池充电器、因此可在3.5V 至26V 的宽输入电压范围内运行。 它可以在5V 输入电压下运行。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    您能回答下面两个问题,下面是 I2C 日志,客户感到困惑,谢谢

    而 BTW、则在整个时间内没有电池

    e2e.ti.com/.../log2.tdc

    1.我是否可以知道哪个命令会导致充电器输出电压下降?

    我在将最小系统电压写入12.544V 后看到了一个 I2C"损坏的事务"、

    客户表示有时会发生、有时会发生。

    导致这种情况的原因是什么?

    2. 为什么红色圆圈上的 BATDRV 为3.XV、这是一个奇怪的电压、这取决于 我知道它应该是 VSYS 或 VSYS-10 (此时该 VSYS 大约为9.216V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    1.在启动过程中,请等待200ms,然后再配置输入电流限制。 否则、设置将被覆盖或丢弃。  不确定这是否会导致交易损坏。  

    BATFET 是否可以处于线性区域?

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    不确定您是否查看我上传的日志  

    如果我们过早设置输入电流限制 (3Fh)、您是否会详细说明充电器输出电压会下降的原因?

    我很好奇,I2C 数据故障(如事务损坏) 可能会影响降压/升压输出的原因是什么?

    因为我认为只有最小系统电压和充电电压设置才会改变充电器电压。

    BTW、正如我说过的、有时这种压降和损坏的收缩不会像下面那样发生

    请帮助、客户有点紧急、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出压降是因为没有电池、否则系统电源轨将保持开启。 这与 I2C 崩溃无关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    您是否会详细说明由于没有电池而导致 VSYS 下降的原因,如触发哪个信号?  

    我认为输出不应该下降、因为我们仍然有 VBUS 5V 电源。

    如下图所示、VSYS 输出降至约2.4V、此时 SW1根本不进行切换   

    由于客户非常紧急,请提供帮助,这可能会影响业务  

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您所说的、SW1未切换、VBUS 5V 没有电能。 由于没有电池、任何系统电流都将下拉系统电源轨。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我认为您没有得到我的观点、

    由 VBUS 提供、我是说 Vin=5V、

    充电器 即使  没有电池也应该正常工作、因为我们仍然有"Vin"适配器电源。

    您是否 会解释 为什么充电器会暂时停止开关 ?

    OVP、OCP、浪涌电流、I2C 设置故障?  

    同样,客户 非常紧急,谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道启动期间的系统负载吗?

    施加 Vin=5V 后、充电器启动正常。 200ms 后、它会启动至9.2V 最小系统电压。 当系统消耗更多电流时、系统电源轨可能无法支持负载、并进入 OCP 保护模式。开关将停止。 当电池不可用且 Vin 较低时、会发生这种情况。 当适配器电压增加至20V 时、系统负载可获得更多能量、它成功地开始达到12.5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的回复、

    您可以看到 、Type-C 适配器的峰值电流(无法测量充电器输入电流)约为7.4A。  

    该峰值电流实际上看起来是根本原因、

    但 ACX_OCP 阈值为15A  (150mV/10m Ω) 或28A、我认为这两个阈值均未触发。

     您是否有任何线索可以证明这是100% OCP 事件?  

    BTW 我认为您出错的一件事是、当输出恢复到12.5V 时 、20V_VINT_IN (Vin)仍然是5V、而不是20V、

    因此、我认为这与低输入电压无关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当适配器电流为7.4A 时、IINDPM 也被激活。 EXTLIM 设置为1.5A。 请与客户合作以降低峰值电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiger,

     我现在很困惑,

    那么 、您意味着它不是 OCP?

    然后、您是否会解释在达到输入电流限制时转换器为何停止开关?

    IINDPM 仅根据 我的了解降低或停止充电电流。

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    OCP 也会触发。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    是否 有任何100% 的证据证明 OCP 已触发、毕竟我们无法捕获充电器 Iin

    2.输入峰值电流只在短时间内出现,但充电器 在 200ms 长的时间内停止开关,

    我想知道为什么?

    请帮助回答以上两个问题,

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    为了确认故障信号、我们需要检查寄存器转储。 请发送所有寄存器设置。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    再次上传寄存器, PROCHOT 为低电平,但它不显示 PROCHOT 寄存器反馈

    我想他们在 EC 设置上做了一些事情,这将使我们难以调试

    e2e.ti.com/.../2781.log2.tdc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道如何打开 TDC 文件吗? 您可能会向我发送寄存器值的屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该关注30、即腐败交易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是寄存器日志。 我们需要在事件发生后知道整个寄存器的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    更新最新情况、

    快速回顾一下、当移除电池时、充电器尝试将最小系统电压从9.2更改为12.5V 时会出现压降

    但是、我们现在通过更改 CELL_BATPRESZ 来了解是否将默认最小系统电压设置为12.28V。

    甚至不会发生压降。

    下面是原稿

    CH1是充电器系统

    CH2是充电器后的转换器输出

    CH3是充电器输入电压(Type-C)

    充电器的通道4输入电流

    这是默认值12.28V

    请帮助支持我们在默认值为9.2V 时避免这种下降的原因和方法、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您在波形上看到的、适配器电流电平是不同的。 当最小系统为9.2V 时、它消耗6~7A 电流、从而导致系统电源轨下降。 当最小系统为12.3V 时、消耗的电流小于3A。 系统可以支持的功能。 建议降低 RAC 电流感应以增加电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    "系统无法支持"是什么意思?

    如果它是输入电流限制、

    理论上、VSYS 应恢复到9.2V、因为峰值电流仅在短时间内出现、

    但是、即使没有适配器电流、它也会不断下降、

    您知道原因吗?

    RAC 不能更小,它已经是10兆欧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认输入电流限制为3.25A。 您只需250us 即可触发 ACOC 故障。 充电器还会等待250ms 重新启动。 BQ25720可支持 RAC 5 m Ω。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我知道您认为它可能是 ACOC、

    但众所周知、ACOC 默认处于禁用状态  

    如上所示、我检查 I2C 日志、 没有在 0x31中打开 ACOC 的迹象

    你怎么看?

    此致、

    Fred  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    尝试上述建议、如果可以、提供整个寄存器转储。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    很难获取寄存器转储、因为它在启动时、  

    顺便说一下、很抱歉让您感到困惑、但本例中为 BQ25710、因此最小 RAC 为10m Ω。

    它不是 ACOC、 因此 更改 RAC 也毫无意义

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能再次提醒我客户的影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在5V VBUS 启动期间、VSYS 电压持续下降约200ms、正如您在第一张图片中看到的、

    顺便说一下,这个问题已经花费了很长时间,而且还没有解决,我将整理我得到的材料,并与您建立 WebEx 电话。

    这种方式将会更有效

    我 稍后会向您发送电子邮件

    谢谢

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们通过电子邮件进行协调。