主题中讨论的其他器件: BQ25710
您好,
我想知道为什么充电器的 Vout 首先上升到9V 、然后下降、最终上升到12V
您是否会帮助详细说明此电源序列?
谢谢

此致、
Fred
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tiger、
上传 原理图 e2e.ti.com/.../8233.TI_5F00_Question.pdf
我想我的问题将集中在 以下方面:当电池电压为9V 时、为什么初始 Vout 为9V、然后下降、
BTW 在下面的红色圆圈时间点之前未连接电池。

您好、Fred、
这是 USB-C 输入的典型情况。 PD 控制器决定 VBUS 为5V 或20V。 充电器在前200ms 内完成启动。 9V 是电池电压。 由于系统电源轨由体二极管连接、因此它在 A 至 b 时间段内遵循电池电压。 当通过命令将系统电源轨提升至12V 时、BATFET 在充电被禁用时关闭、而在充电被启用时打开。
BQ25720是降压/升压电池充电器、因此可在3.5V 至26V 的宽输入电压范围内运行。 它可以在5V 输入电压下运行。
此致、
老虎
您好、Tiger、
您能回答下面两个问题,下面是 I2C 日志,客户感到困惑,谢谢
而 BTW、则在整个时间内没有电池
1.我是否可以知道哪个命令会导致充电器输出电压下降?
我在将最小系统电压写入12.544V 后看到了一个 I2C"损坏的事务"、
客户表示有时会发生、有时会发生。
导致这种情况的原因是什么?


2. 为什么红色圆圈上的 BATDRV 为3.XV、这是一个奇怪的电压、这取决于 我知道它应该是 VSYS 或 VSYS-10 (此时该 VSYS 大约为9.216V)

您好、Tiger、
不确定您是否查看我上传的日志
如果我们过早设置输入电流限制 (3Fh)、您是否会详细说明充电器输出电压会下降的原因?
我很好奇,I2C 数据故障(如事务损坏) 可能会影响降压/升压输出的原因是什么?
因为我认为只有最小系统电压和充电电压设置才会改变充电器电压。

BTW、正如我说过的、有时这种压降和损坏的收缩不会像下面那样发生

请帮助、客户有点紧急、谢谢。
您好、Tiger、
感谢您的回复、
您可以看到 、Type-C 适配器的峰值电流(无法测量充电器输入电流)约为7.4A。
该峰值电流实际上看起来是根本原因、
但 ACX_OCP 阈值为15A (150mV/10m Ω) 或28A、我认为这两个阈值均未触发。
您是否有任何线索可以证明这是100% OCP 事件?


BTW 我认为您出错的一件事是、当输出恢复到12.5V 时 、20V_VINT_IN (Vin)仍然是5V、而不是20V、
因此、我认为这与低输入电压无关
您好、Tiger、
再次上传寄存器, PROCHOT 为低电平,但它不显示 PROCHOT 寄存器反馈
我想他们在 EC 设置上做了一些事情,这将使我们难以调试
大家好、
更新最新情况、
快速回顾一下、当移除电池时、充电器尝试将最小系统电压从9.2更改为12.5V 时会出现压降
但是、我们现在通过更改 CELL_BATPRESZ 来了解是否将默认最小系统电压设置为12.28V。
甚至不会发生压降。
下面是原稿
CH1是充电器系统
CH2是充电器后的转换器输出
CH3是充电器输入电压(Type-C)
充电器的通道4输入电流

这是默认值12.28V

请帮助支持我们在默认值为9.2V 时避免这种下降的原因和方法、谢谢