This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:充电在达到阈值电压后不会停止

Guru**** 2511105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115051/bq24078-charging-does-not-stop-after-reaching-the-threshold-voltage

器件型号:BQ24078

我使用 BQ24078RGTR IC 进行电池充电和电源路径管理(请参阅
原理图如下所示)。
电源路径管理系统正常工作、充电电流被设定
输入 EN1和 EN2的状态发生变化时才正确地选择。
但在达到阈值电压(此芯片为3.35V)后、充电不会停止。
此外、指示充电状态的 LED 指示灯4即使在电池供电时也保持亮起状态
热敏电阻已连接。
请建议如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Netanel,

    欢迎使用 E2E!

    它看起来不像您上传了原理图、您可以重新上传吗? 要确保它确实发布、请转至"插入"->"图像/视频/文件"、不要复制和粘贴。  

    您是否能够测量 ISET 引脚上的电压? 我们可以使用 ISET 引脚并查看是否有电流流入电池。 电池电压是否高于4.35V? 器件充电时间有多长?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    原理图随附。  

    ISET 引脚上的电压与所附图片相同。
    该器件在 USB500模式下运行(EN1=1、EN2=0)。 充电电流、正如预期的那样、500mA。  

    在强制关断之前、该电流在整个过程中保持恒定。
    实验中涉及的电池部分充电。 充电时间为1..3小时。
    测试的最大充电电压为4.37V。 即使在 voltage.e2e.ti.com/.../1033.Schematic-Prints.pdf 上、充电电流也不会降低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Netanel,

    [~ userid="526404" URL""/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forume/1115051/bq24078-charging-do-do-stop-after -threshold-volte/4132331#4132331]]器件以 USB500模式(EN1=0、EN2=1)运行。 充电电流、正如预期的那样、500mA。  [/报价]

    您如何测量电流? 通过使用 ISET 引脚的电流转换器功能、最大512mV 的 VSET 电压转换为大约225mV。  

    [引用 userid="526404" URL"~//support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1115051/bq24078-charging-do-do-stop-after-threshold-volte/4132331#4132331"]此电流在整个过程中保持恒定,直到强制关闭为止[引用/引用]。

    您是否通过移除 VIN 电压强制关断?

    [~ userid="526404" URL""/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1115051/bq24078-charging-do-do-stop-after -threshold-volte/4132331#4132331]]测试的最大充电电压为4.37V。 即使在此电压下、充电电流也不会降低[/quot]

    同样、您如何测量该电流?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问:如何测量电流?

    答:当我想测量电流时、我使用具有内置电流表的实验室电源、而不是 USB。 在其他情况下使用 USB。

    问:您是否通过移除 VIN 电压强制关断?
    答:是的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Netanel,

    [引用 userid="526404" URL"~//support/power-management-group/power-management/f/power-management-forume/1115051/bq24078-charging-do-do-stop-after -threshold-volte/4134718#4134718"]当我想测量 USB 电流时、我使用的实验室电源代替了内置电流表。 在其他情况下、使用 USB。[/quot]

    这不是流入电池的充电电流是正确的? 这是输入电流? 电池电流不一定等于电源路径器件上的电池充电电流。 这就是为什么我要求 ISET 引脚上的电压、以便我们能够计算电池电流的原因。

    如果 OUT 引脚上具有高负载、则会达到以下程度:

    OUT 引脚上的输入电流<所需的快速充电+负载电流

    您可能会看到充电电流减小。 这称为动态电源路径管理、我们在为电池充电时优先考虑系统电流。 如果发生这种情况、则可以禁用终端。  

    当您在 ISET 引脚上看到~500mV 时、您能否测量 IN 和 OUT 引脚上的电压。

    [~引脚 userid="423024" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1115051/bq24078-charging-do-do-stop-after -threshold-volte/4134123#4134123]VSET 最大电压为512mV 时转换为大约225mV。  [/报价]

    抱歉、这是一个拼写错误、512mV 的 VSET 电压可转换为225mA   进入电池。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我感谢您为帮助我们所做的努力、但请考虑到一个拥有50多年经验的工程师团队共同研究了这个问题。 您可以假设问题不在测量中。 请相信、所有简单的解释、对于每位专家来说都是显而易见的、都已经过测试。 请告诉我们您是否有解决问题的方法。

    流经电源路径电路的负载电流约为1uA。 因此、充电电流为500mA - 1UA。 这会产生影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Netanel,

    我明白、很抱歉。 我只是想了解如何调试这些器件、并对我的器件进行说明。 我只会根据您提供的内容和我对器件的体验报告我的观察结果。  

    您能否提供在 IN、OUT、TS 引脚上测量的电压? 上述电源是用于为 IN 引脚还是 BAT 引脚供电?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚上的电压:
    IN -  5.06V、
    输出- 4.41V、
    TS -  0.664V (电池具有内置热敏电阻、电阻为10kOhm @25°C)。
    电源当然连接到 IN 引脚。
    所有测试板上都存在此问题、即不是单个芯片实例的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Netanel,

    感谢您再次向我介绍电压!  

    根据您的输出电压、您的电池电压似乎大约为4.2V、这是正确的吗? 根据我完成的测试、这看起来应该仍然处于快速充电阶段(在 USB500模式下、我看到大约为460mA)。 我还会注意到、即使当我看到电池电压增加以进入 CV 模式、直到 VSET 为512mV 时、我的 ISET 电压也不会反映您所显示的相同行为。 我还可以从我的实验室设备中直观地看到、输入电流等于充电电流、并且由于 OUT 引脚悬空、因此我的 OUT 引脚没有负载。  

    您是否能够断开 BAT 并仍探测器件上的 BAT 引脚? 如果可能、您可能需要保持 NTC 连接、或以大约700mV 的电压驱动 TS 引脚。 我想检查电池检测波形的振幅。  

    它应与下图类似

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Netanel,

    只是想检查一下这里是否有任何更新?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:输入电压和电池已连接。
    在 IN、OUT 和 TS 引脚上指示的电压下、电池上的电压为4.35V、并继续增加。 这实际上就是问题所在。
    连接输入电压和电池并且[EN2、EN1]!=[0、0]时、实际充电电流始终为470mA。
    连接到 CHG 引脚的 LED 亮起。

    1.蓄电池断开。
    BAT 引脚上的波形与您的波形类似、但占空比要大得多。
    LED 继续发光、就好像正在充电一样。

    看起来芯片测量电池电压不正确、因此充电未关闭。

    我在这里没有看到任何进展、因此我可能会使用不同的组件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Netanel,

    您是否在电池检测模式下具有波形? 我希望您能分享这份报告。 这是检查电池稳压电压的一种方法。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Netanel,

    想知道这里是否有更新吗?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Netanel,

    两周后、我在这里看不到任何更新。 我将假定问题已解决并关闭该主题。 如有任何问题、请随时回复此主题或提供新主题。  

    此致、

    Anthony Pham