This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:如何使用电量监测计设置最大充电电流

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ24296
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122774/bq27531-g1-how-to-set-the-max-charging-current-with-fuel-gauge

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ24296

您好!

我将 BQ27531_G1电量监测计与充电器 bq24296相连。 我想将流入充电器的最大电流设置为大约1.5A,因此我根据数据表将充电器寄存器 REG02配置为0x40 (根据数据闪存摘要对数据存储器进行编程)。 但是、电量监测计似乎控制着充电器、它从不读取此默认值、而是自行写入一些值。 我使用 BQStudio 检查了寄存器值、这表明充电器的 REG02现在确实为0x40、但由于某种原因、Chrgr_REG2始终为0xFC。 我不太理解为什么这些寄存器之间存在差异、它们应该是相同的。  

我也不明白为什么设置 REG02不起作用、因为它是唯一可以设置最大电流的寄存器。 如何使燃油表采用 REG02中设置的默认值?

提前感谢、

Fuel gauge  chrgr_REG2  

REG02 in data memory  数据存储器中的 REG02

此致、

直径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dian:

    监测计将告诉充电器应该向电池提供什么充电电流和充电电压。 监测计 BQStudio 中的数据闪存片段是充电器的默认寄存器值。

    您应该会看到这些值遵循 TRM: 3.2.2充电电压和电流参数随温度变化()的这一部分

    您也可以使用 CalcChargingCurrent()和 ProgChargingCurrent()命令来查看编程的内容。 (也是电压)

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的快速回复! 因此、如果我理解正确、我无法在电量监测计中设置最大电流、以便无论计算结果如何、它都不能超过该限值?

    此致、

    直径