主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ24296
您好!
我将 BQ27531_G1电量监测计与充电器 bq24296相连。 我想将流入充电器的最大电流设置为大约1.5A,因此我根据数据表将充电器寄存器 REG02配置为0x40 (根据数据闪存摘要对数据存储器进行编程)。 但是、电量监测计似乎控制着充电器、它从不读取此默认值、而是自行写入一些值。 我使用 BQStudio 检查了寄存器值、这表明充电器的 REG02现在确实为0x40、但由于某种原因、Chrgr_REG2始终为0xFC。 我不太理解为什么这些寄存器之间存在差异、它们应该是相同的。
我也不明白为什么设置 REG02不起作用、因为它是唯一可以设置最大电流的寄存器。 如何使燃油表采用 REG02中设置的默认值?
提前感谢、
chrgr_REG2
数据存储器中的 REG02
此致、
直径