主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO、 BQ28Z610、 BQ34Z100
您好、TI、
我使用 的是 BQ28Z610EVM-532、EV2400进行评估、电池组为 UB26650-7.2V-5000mAh
UB26650-7.2V-5000mAh 电池组具有内置短路保护电路、电池组具有两 个串联 的26650电池 、仅有两个电池连接、分别是 PACK+和 PACK-。
电池组、
标称电压- 7.4V
充电电压- 8.4V
容量- 5000mAh
使电池组连接为1S -
1. PACK+连接 到2P (短接2P 和1P)
2.电池组连接 至1N (短接2P 和1P)
BQ28Z610EVM-532可支持 UB26650-7.2V-5000mAh 电池组。
当从 BQ28Z610EVM-532释放 S1时、BQstudio 断开连接、在这种情况下不存在充电器。
3.当有充电器 和电池时,它也会释放通信并重新连接,什么是问题以及如何卸下..(我连接数据内存配置 e2e.ti.com/.../UB26650.gg.csv )
3. 根据电池组更新 FD、FC、TD、TC 时遇到问题,错误消息(值超出为参数定义的最大值)

我们需要帮助为我的电池组配置 BQ28z610。
谢谢、
Rahul