This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:如何使用 BQ28z610配置2节电池组?

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ28Z610EVM-532, BQSTUDIO, BQ28Z610, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120356/bq28z610evm-532-how-to-configure-battery-pack-of-2s-with-bq28z610

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIOBQ28Z610BQ34Z100

您好、TI、  

我使用 的是 BQ28Z610EVM-532、EV2400进行评估、电池组为 UB26650-7.2V-5000mAh

UB26650-7.2V-5000mAh 电池组具有内置短路保护电路、电池组具有两 个串联 的26650电池 、仅有两个电池连接、分别是 PACK+和 PACK-。

电池组、

标称电压- 7.4V  

充电电压- 8.4V

容量- 5000mAh  

e2e.ti.com/.../UB26650.pdf

使电池组连接为1S -
1. PACK+连接 到2P (短接2P 和1P)
 2.电池组连接 至1N (短接2P 和1P)

  

 BQ28Z610EVM-532可支持  UB26650-7.2V-5000mAh 电池组。

当从 BQ28Z610EVM-532释放 S1时、BQstudio 断开连接、在这种情况下不存在充电器。

3.当有充电器 和电池时,它也会释放通信并重新连接,什么是问题以及如何卸下..(我连接数据内存配置  e2e.ti.com/.../UB26650.gg.csv )

3. 根据电池组更新 FD、FC、TD、TC 时遇到问题,错误消息(值超出为参数定义的最大值)

我们需要帮助为我的电池组配置 BQ28z610。

谢谢、  

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    我已经指派了一些人在今天结束之前来看看这个问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    问题的主要原因是您连接的是2节电池与1节电池类似
    电池。 这会导致监测计读取比监测计预期的更大电压
    并可能损坏 EVM。

    如果可能、您是否能够在中的电池1和电池2之间创建测试点连接
    电池组? 如果是、则应将 PACK+连接到2P、即电池1和电池2之间的测试点
    到1P 和 PACK-到1N。

    如果无法创建此测试点、则 BQ28Z610 EVM 将不适用于您的设置。 一
    建议使用 BQ34Z100 EVM、因为该监测计不需要单独连接
    电池组中的每个电池。

    此致、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、您好、如果遵循(将 PACK+连接到2P、即电池1和电池2之间的测试点
    到1P 和 PACK-到1N)如何  3. 根据电池组更新 FD、FC、TD、TC 时遇到问题,错误消息(值超出为参数定义的最大值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    您尝试为这些参数设置什么具体值?

    对于 FD、FC、TD 和 TC、您将根据一个单元格设置这些值。
    例如、根据您的数据表、您可以将"FC set voltage threshold"设置为
    4200mV、因为一节电池的充电切断电压为4.2V。

    此致、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

     但是电池参数 显示不正确,您能否共享我需要为电池组设置的数据内存配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    您能否给我发送一张电池参数显示不正确的图片?

    我建议设置以下参数:

    • 电量监测:
      • 电流阈值:
        • DSG 电流阈值  
        • CHR 电流阈值  
      • 设计
        • 设计容量 mAh
        • 设计容量 CWH
        • 设计电压
        • IT 配置:
          • 端点电压
        • 高级充电算法:
          • 终止配置:
            • 充电术语锥形电流  
            • 退出电流  

        此致、
        Nick

      • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        您好、Nick、

        仅在电池电压下存在问题、它仅显示单节电池电压(4V)、2S 的预期电压(8V)。?

        此修复后、我将分享其他参数的图片。 (注意-其他参数显示正确)

        谢谢、  

         Rahul

      • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        您好 Rahul、

        这可能是因为您的监测计可编程为1节电池而不是2节电池。  

        要检查此设置、请转至数据存储器、然后转至设置。 然后在"设置"下、转到"配置"、然后单击"DA 配置"。

        检查该寄存器的位0。 如果该位为低电平、则将监测计配置为1节电池。 如果该位为高电平、则将监测计配置为2节电池。  

        将此位设置为高电平应该可以解决您的问题。

        此致、

        Nick

      • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        您好、Nick、  

        您的共享映像未清除、我按照您的说明将 DA 配置 bit 0=0设置为 bit 0=1、但电池电压没有变化
        请检查 我 的数据存储器设置 e2e.ti.com/.../UB26650_5F00_28072022.gg.csv 和 BQstudio 仪表板  

        谢谢、  

        Rahul

      • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        您好 Rahul、

        您是否向我发送了反映更改该位后更改的 gg 文件?
        我检查了 gg 文件、并看到在 DA 配置寄存器中 cC0位仍然设置为低电平。
        我会再次尝试将该位设置为高电平。

        此致、
        Nick

      • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        您好、Nick、  

        请检查附件

         

          

        e2e.ti.com/.../UB26650_5F00_01082022.gg.csv

        电池检测没有任何变化、请检查。

        谢谢、  

        Rahul  

      • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        您好 Rahul、  

        您能否向我发送测试设置图片、展示与 EVM 的物理连接?

        此外、您无需将电池连接到评估板即可测试评估板。 为此、您可以使用电阻器设置分压器。 bq28z610EVM 的 TRM 第2节概述了该过程。

        此致、

        Nick