This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25820:将 USB-A 与 TPS25820配合使用

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121310/tps25820-using-usb-a-with-the-tps25820

器件型号:TPS25820

我已使用 TPS25820并通过 USB-C 连接创建了一个设计。 当我阅读数据表时、我注意到数据表第19页上显示了以下内容:

"但是
通过 DCP 实现、该端口不支持任何数据传输、但能够通告充电电流
高达1.5A 的传统器件、使用 Type-C 转 Type-A 或 Micro-B 电缆进行连接。 这种类型的端口
无需枚举即可实现具有高充电能力的壁式充电器和汽车充电器。"

这是否意味着我能够连接母型 USB-A 端口而不是 USB-C 端口、并获得相同的功能(1.5A 充电电流)?

我目前有一个充电块设计、它具有 USB-C 和 USB-A 端口、但我为每个端口使用两个不同的 IC。 我想知道是否可以使用2个 TPS25820 IC。 一个用于 USB-C 端口、另一个用于 USB-A 端口。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    对延迟答复表示歉意。

    TPS25820是一款专用于 Type-C 插座/连接器的源控制器。 数据表显示、如果有一个具有 Type-A 或 Micro-B 端口的传统器件、它能够广播高达1.5A 的充电电流(对于 BC1.2支持的器件)。 此器件不能连接母型 Type-A 端口。  

    此致、

    林德华