Other Parts Discussed in Thread: TPS25820
我已使用 TPS25820并通过 USB-C 连接创建了一个设计。 当我阅读数据表时、我注意到数据表第19页上显示了以下内容:
"但是
通过 DCP 实现、该端口不支持任何数据传输、但能够通告充电电流
高达1.5A 的传统器件、使用 Type-C 转 Type-A 或 Micro-B 电缆进行连接。 这种类型的端口
无需枚举即可实现具有高充电能力的壁式充电器和汽车充电器。"
这是否意味着我能够连接母型 USB-A 端口而不是 USB-C 端口、并获得相同的功能(1.5A 充电电流)?
我目前有一个充电块设计、它具有 USB-C 和 USB-A 端口、但我为每个端口使用两个不同的 IC。 我想知道是否可以使用2个 TPS25820 IC。 一个用于 USB-C 端口、另一个用于 USB-A 端口。
谢谢