主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
尊敬的先生/女士:
我正在研究将 bq76942应用于新设计的可能性、在此过程中、我遇到了几个疑问、希望您能帮助我更好地理解这些疑问、以下是问题:
1、 PDSG (引脚39)、它是为了控制预放电 FET、以便在负载最初受电时最大限度地减小浪涌电流。 我的问题是:
(a) 是否有任何外部参数(例如电流传感器上的电流)被监控以启动激活 PDSG 或
(b) 这只是一种遵循固定顺序的自举机制-一旦 DGS FET 关闭、则先激活 PDSG、然后激活 DGS 激活?
(C) 如果是(b)类型的机制、它在减少浪涌方面的作用实际上受到限制、因为空闲期间电池将激活其 DSG FET、此时如果负载热插入电池、PDSG 将无法提供帮助
2.LD (引脚41)、在 bq76942数据表的第7.7节(第11页)中 I (PULLUP)=100uA (标称值)。
而 第44页第11.6节 指出了这一点
*有效系统负载高于20k
*恢复故障是 LD 引脚的电压大于4V。
我会执行一个快速计算4V/100uA = 40k、因此 OCP 锁存恢复的有效负载应为40k、而不是20k。
上述计算中的哪个数字不正确?
CFETOFF (引脚29)和 DFETOFF (引脚30)
a) 应使用哪个电压输出(REG1/REG2/REG18)将这些引脚驱动为高逻辑。
b) 为了禁用 CHG FET、CFETOFF 的逻辑状态是什么(高电平或低电平)。
c) 将 DFETOFF 引脚的逻辑状态更改为(a)禁用 DSG FET、或 (b)禁用 CHG 和 DSG FET。
4. 希望确认 bq76942的所有固件开发/配置工作均可通过 BQSTUDIO 平台完成、无需编码。 唯一需要的编码工作是直接命令和子命令的主机端?