This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:有关 bq76942的问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122124/bq76942-questions-on-bq76942

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的先生/女士:

我正在研究将 bq76942应用于新设计的可能性、在此过程中、我遇到了几个疑问、希望您能帮助我更好地理解这些疑问、以下是问题:

 

1、 PDSG (引脚39)、它是为了控制预放电 FET、以便在负载最初受电时最大限度地减小浪涌电流。 我的问题是:

(a) 是否有任何外部参数(例如电流传感器上的电流)被监控以启动激活 PDSG 或

(b) 这只是一种遵循固定顺序的自举机制-一旦 DGS FET 关闭、则先激活 PDSG、然后激活 DGS 激活?

(C) 如果是(b)类型的机制、它在减少浪涌方面的作用实际上受到限制、因为空闲期间电池将激活其 DSG FET、此时如果负载热插入电池、PDSG 将无法提供帮助    

    

2.LD (引脚41)、在 bq76942数据表的第7.7节(第11页)中 I (PULLUP)=100uA (标称值)。

而 第44页第11.6节 指出了这一点  

*有效系统负载高于20k

*恢复故障是 LD 引脚的电压大于4V。

我会执行一个快速计算4V/100uA = 40k、因此 OCP 锁存恢复的有效负载应为40k、而不是20k。

上述计算中的哪个数字不正确?

  

 CFETOFF (引脚29)和 DFETOFF (引脚30)

a) 应使用哪个电压输出(REG1/REG2/REG18)将这些引脚驱动为高逻辑。

b)   为了禁用 CHG FET、CFETOFF 的逻辑状态是什么(高电平或低电平)。

c)  将 DFETOFF 引脚的逻辑状态更改为(a)禁用 DSG FET、或 (b)禁用 CHG 和 DSG FET。   

 

4. 希望确认 bq76942的所有固件开发/配置工作均可通过 BQSTUDIO 平台完成、无需编码。 唯一需要的编码工作是直接命令和子命令的主机端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    回答您的每一个问题:

    1) 1)在正常运行期间、如果启用了预放电模式、则每当 DSG FET 打开为负载供电时、器件将首先启用 PDSG FET、然后转换为打开 DSG FET 并关闭 PDSG FET。  激活预放电模式后、器件将保持此模式、直到达到超时、或 LD 引脚上的电压上升至堆叠顶部电压的可编程增量或两者均处于该模式。 超时可在10ms 至2550ms 之间以10ms 为步长进行设置。  如果检测到短路且放电电流过高、DSG FET 将被禁用。  更多信息、请参阅《技术参考手册》第2.3.2.2节。

    2) 2)我不知道与有效负载恢复相关的确切计算和值。  我确实注意到、您没有考虑从 LD 连接到 PACK+的10kOhm 电阻器。  此外、电流范围可以是35至172 uA、任何高于~20kOhm 的值都被视为恢复有效负载。 本质上、这些值会有所不同、您的计算可能会过于简化。

    3)

    A. 电压取决于您的微控制器可以输出的电压。

    B & C 请参阅《技术参考手册》第13.3.2.9节。 CFET OFF 和 DFET OFF 可配置为高电平有效或低电平有效。

    4) 4)保护测试可在 BQStudio 中完成。  BQStudio 利用直接命令和子命令。  您需要对自己的程序进行编码以处理现场故障恢复。  您可能会发现此视频: https://www.youtube.com/watch?v=wsgJGTf2BfI 非常有用。

    最棒的

    Andria