This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62067-Q1:PWM/PFM 转换问题

Guru**** 2500975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62067-Q1, TLV62065, TPS62067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122176/tps62067-q1-pwm-pfm-transition-issue

器件型号:TPS62067-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV62065TPS62067

您好!

客户使用 TPS62067-Q1为仪表盘中的视频解码器供电。

原理图未修改。

TLV62065 (之前)至 TPS62067 (之后)

由于该检查显示视频解码器中的视频噪声问题、它似乎自动更改为 PFM 模式。

负载电流:450mA

负载条件需要 PWM 模式运行。

但是、波形似乎正在进入 PFM 模式。

参考图、我必须执行 PWM 操作、但我不知道它为什么看起来像 PFM。

问题1.  蓝色区域 PFM 是否正确?  或者它是哪种模式?

问题2.  请告知是否有任何方法可以改善间歇性 PFM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    感谢您的提问。

    蓝色区域看起来确实像 PFM、因为 SW 节点电压不受 VIN 或 GND 的限制。

    为了进行确认、您是否还可以检查电感器电流(与 SW 节点一起)?

    这将使我们更好地了解实际发生的情况。

    谢谢、

    Stefano