请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62067-Q1 主题中讨论的其他器件: TLV62065、 TPS62067
您好!
客户使用 TPS62067-Q1为仪表盘中的视频解码器供电。
原理图未修改。
TLV62065 (之前)至 TPS62067 (之后)

由于该检查显示视频解码器中的视频噪声问题、它似乎自动更改为 PFM 模式。

负载电流:450mA
负载条件需要 PWM 模式运行。
但是、波形似乎正在进入 PFM 模式。
参考图、我必须执行 PWM 操作、但我不知道它为什么看起来像 PFM。

问题1. 蓝色区域 PFM 是否正确? 或者它是哪种模式?
问题2. 请告知是否有任何方法可以改善间歇性 PFM。