Other Parts Discussed in Thread: LMZ21701, TPS82150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ21701 主题中讨论的其他器件: TPS82150
大家好、团队、
我有一位客户 针对其应用评估 LMZ21701、他们尝试在以下用例中使用此模块:
输入电压:7V
需要支持的输出范围:0.9V - 6V
需要支持的输出电流:高达1A
7V 输入电压是否足以在6V 时驱动1A 负载? 需要多大的余量来支持特定的输出电压?
此致、
Matt Calvo