This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21701:6V 输出所需的余量

Guru**** 2387130 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ21701, TPS82150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122089/lmz21701-headroom-needed-for-a-6v-output

器件型号:LMZ21701
主题中讨论的其他器件: TPS82150

大家好、团队、

我有一位客户 针对其应用评估 LMZ21701、他们尝试在以下用例中使用此模块:

输入电压:7V

需要支持的输出范围:0.9V - 6V

需要支持的输出电流:高达1A

7V 输入电压是否足以在6V 时驱动1A 负载? 需要多大的余量来支持特定的输出电压?  

此致、

Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我已经在另一篇文章中回答了您的问题、并将关闭这篇文章。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    LMZ21701与 TPS82150非常相似。 我运行 PSpice 仿真、它应支持7V 输入电压、6V 输出电压和1A 负载电流。 但是、LMZ21701的集成式功率电感器 DCR 的典型值为92m Ω、是 TPS82150的3个电感器 DCR (33m Ω)。 因此、TPS82150可以为客户提供更多的余量。 此外、LMZ21701比 TPS82150更旧。 我们推荐 TPS82150。 请订购 EVM 进行实际测试。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy