请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A20 各位专家:
我的客户正在考虑使用 TPS7A20通过电池产生3.3Vout (固定)电压。 电池电源电压为3.6V 并逐渐衰减。 当电池电压低于 VOUT + VDO (压降电压)时、Vout 开始低于3.3V。 例如、当电池电压为3.0V 时、Vout 将为3.0- VDO (最大140mV)。 如果 Vout 用于最小电压为1.8V 的 MSP430、MSP430将继续工作。
通常、LDO 用于 VIN + VDO > VOUT。 客户能否使用具有此低输入电压条件的 LDO?
此致、
Uchikoshi