This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:VIN 低于 Vout

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121882/tps7a20-vin-is-lower-than-vout

器件型号:TPS7A20

各位专家:

我的客户正在考虑使用 TPS7A20通过电池产生3.3Vout (固定)电压。 电池电源电压为3.6V 并逐渐衰减。 当电池电压低于 VOUT + VDO (压降电压)时、Vout 开始低于3.3V。 例如、当电池电压为3.0V 时、Vout 将为3.0- VDO (最大140mV)。 如果 Vout 用于最小电压为1.8V 的 MSP430、MSP430将继续工作。  

通常、LDO 用于 VIN + VDO > VOUT。 客户能否使用具有此低输入电压条件的 LDO?

此致、

Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    不建议将其用于 LDO、因为该器件将在压降下运行、此时不存在 PSRR、瞬态性能将严重降级。  

    此致、

    Nick