This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2001C:具有不同芯片的 TPS2001C

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2001C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125598/tps2001c-tps2001c-with-different-die

器件型号:TPS2001C

尊敬的

是否有人可以解释具有不同芯片的相同器件型号?

下图是实验室的图片、其中显示了 TPS2001C 的2种标记是假的还是正常的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hisen:

    如果是从 TI 购买的、请很乐意使用。 相同的器件型号肯定是相同的裸片。 可能只是不同的标记方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您快速重播! 我能否知道是否有任何方法来证明器件是原始器件、并且此器件型号的标记是收集的? 封装标签是否为原始标签?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有支票。 唯一的区别是制造代码。 它在工厂中的制造方式不同。 很高兴使用它。