This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:预充电电流随电池电压变化而变化

Guru**** 2528960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119935/bq25710-pre-charge-current-change-as-battery-voltage-change

器件型号:BQ25710

大家好、

客户想要测试预充电电流(涓流充电电流)

它们将最小系统电压设置为8.96V、 然后将充电电流设置为128mA。

并从 0~13V 调整电池(CV 负载)电压。

在每个电池电压条件下、充电电流应保持在128mA、  

不过、正如您看到的、当 CV 负载电压高于9V 时、充电电流根本不接近于128mA、

请帮助解释和修改、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    一旦 BAT 电压达到9V、它就高于 VSYS 最小值。 此时会发生两种情况-> VSYS 和 VBAT 之间的 BATFET 完全导通、器件进入快速充电模式。

    由于 BATFET 被打开、此器件正在调节 VSYS 和 VBAT 并且它们通过 BATFET 连接、FET 的 RDSON 和 VSYS/VBAT 之间的任何电压差将导致一些电流变化。

    请注意、在数据表中(请参阅下面的)、快速充电电流精度仅限于技术规格下的512mA、而128mA 时的充电电流精度仅限于预充电电流。 为了使该测试在实际预充电模式下有效、客户需要将 VSYS 最小电压设置为高于 VBAT 的电压、以便器件保持预充电状态。

      

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    感谢您的回复、

    因此、如果 充电器处于快速充电模式、 并在充电时设置128mA  

    与预充电模式类似、30%的电流精度无法得到保证、对吧?

    但是、客户报告英特尔 SKU 不存在如此严重的不匹配、

    下面是 AMD SKU 中的电池感应、  

    BTW、下面的测试和布局是英特尔 SKU。 您可以看到、当电池电压大于最小系统电压时、充电电流仍在30%以内(快速充电模式)

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    因此、如果 充电器处于快速充电模式、 并在充电时设置128mA  

    与预充电模式类似、30%的电流精度无法得到保证、对吧?

    是的、没错。 对于512mA 快速充电或128mA 预充电(VBAT 低于 VSYSMin)、有一个精度规格

    关于您在此测试中看到差异的两个应用之间的差异、您指向了 RSNS 和 SRP/SRN 布局、但这不是主要的影响因素。 正如我提到过的、当 VBAT > VSYSMin 时、BATFET (下面的 Q7)将完全导通、系统将 VSYS 连接到 VBAT。 VSYS/VBAT 之间的任何电压差都将导致流经该 FET 的电流。

    您可以比较这两种设计中的 BATFET、这可能是测试行为不同的原因。 但是、它也可能与 VSYS 上的负载相关、等等

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    感谢您的回复、

    我同意您的观点, 因为 VBAT 在完全打开时是 VSYS-10,

    所以我猜根本原因可能是 VSYS。。

    它们会注意到、当 Vbattery 高于8.5V (大约最小系统电压)时、SW2的行为与此类似

    但当 Vbattery 低于8.5V 时,SW2稳定且没有开关,

    这是否为您提供了任何线索?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    随着 VBAT 的变化、根据 VBUS 电压、充电器需要在降压/降压/升压/和升压模式之间进行切换。 在这种情况下、SW1/SW2将根据其所处的模式进行切换或不进行切换。

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    更新了 VSYS/VBAT 的两种布局

    下面是英特尔 SKU

    这是 AMD SKU、它显示的准确度较低、您可以看到 BATDRV 路由更宽、  

    这些是否为您提供了任何线索?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    我不确定这种迹线差是否会造成所见的差异。 它也可以是用于 BATFET 及其 RDSON 或其他规格的 FET 模型。

    回到最初的问题、为什么这很重要? 客户是否计划在这些较高的 BAT 电压下进行涓流充电? 如果不是、他们能否将 MinSysVoltage 提升到更高的水平、以便在更高的 BAT 电压下测试该128规格?

    谢谢、
    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    一个问题、

    如果 VSYS 低于10V、BATDRV 的行为是什么、

    由于在快速充电期间、BATDRV 是 VSYS-10或 VSYS、

    如果 VSYS<10、充电器会如何保持相同的充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    VSYS 由高于 VSYS 最小限制的充电器进行调节。 这是优先级。 充电器使用 DPM 环路确保它可以为电池充电并将 VSYS 调节到 VSYS 最小值以上、而不会使适配器过载。 如果电池电压低于 VSYS min、BATFET 将以 LDO 模式运行、如果高于 VSYS min、则完全导通。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    很抱歉、我不认为您的回答涵盖了我的问题

    例如,如果最小系统电压为9.2V,则电池电压高于9.2V

    现在、VSYS 可能比快速充电中的最小 VSYS 高9.5V、

    在这种情况  下、理想情况下 BATDRV 将达到 VSYS-10以完全导通、即-0.5V、这是不可能的。

    因此,如果它是0V,则意味 着 BATFET 的 Vgs 低于10V,这与下图相矛盾

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我将通过电子邮件联系我们。

    谢谢、

    Khalid