This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:使用10A 或4A 时发生异常充电

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121854/bq24650-abnormal-charge-using-10a-or-4a

器件型号:BQ24650

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

电路设计如下:

将电流感应电阻器更改为20mΩ Ω、将电感更改为10uH、充电正常。  将电流感应电阻器更改为4mΩ Ω、电感更改为3.3uH、充电不好。  状态1指示灯以特定频率闪烁、且电路似乎一直在切换、输入电源为27.2V、2.1A、电感器饱和电流为14A。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    我注意到蝙蝠的一个方面。 您的输入电源支持57.12W 的功率。但是、您请求的充电功率最大为25.2V x 10A 或252W。即使在18.6V 的 LOWV 下、您仍会请求186W 的输出功率。 换句话说、您的输入无法支持您的输出。 因此、输入电压可能会降至 MPPSET 引脚以下、从而停止充电以再次上升、然后再次失效。 您选择的 MPPSET 电压显示为6.84V。在此电压下、输入将限制充电电流、以将此引脚保持在6.84V

    此致、

    Mike Emanuel