请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
电路设计如下:

将电流感应电阻器更改为20mΩ Ω、将电感更改为10uH、充电正常。 将电流感应电阻器更改为4mΩ Ω、电感更改为3.3uH、充电不好。 状态1指示灯以特定频率闪烁、且电路似乎一直在切换、输入电源为27.2V、2.1A、电感器饱和电流为14A。
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃