This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24085:bq24085 - CE 电阻器

Guru**** 2639445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24086, BQ24085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121027/bq24085-bq24085---ce-resistor

器件型号:BQ24085
主题中讨论的其他器件:BQ24086

嘿,由于组件限制,我想使用 bq24085而不是 bq24086,GAP 是 NTC

因为电路板适用于 bq24086。我的原理图如下:

所以  

将 不会组装 NTC

2. RT1 -将不会被组装

RT2允许的电阻是多少? 它可以是10KOHm、还是应该是接地跳线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、

    在 EVM 原理图中、1Mohm 下拉电阻器用于/CE 以启用 IC、我建议您使用 :www.ti.com/.../sluu305

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否存在使用其他电阻的风险?  

    跳线电阻器是否会影响性能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    应该可以使用10K 或0ohm。 我想、1Mohm 电压会降低启动期间的浪涌电流。

    此致、

    Nick