您好的支持团队、
我只想使用 TPS65105的 VO2和 Vo3。
是否可以在不使用 Vo1的情况下使用 Vo2和 Vo3?
如果可能、下面所示的参考电路的红色框架部件是否未安装好?
e2e.ti.com/.../TPS65105_5F00_only_5F00_vo2_5F00_vo3_5F00_2.pdf
由于未安装、蓝色框架中的引脚变为悬空状态。
请告诉我正确的 PIN 处理。
VCOMIN:GND 连接。
基站:VIN 连接。
FB4:VIN 连接。
ENR:GND 连接。
VCOM:悬空。
SW、FB1、SUP:请告诉我治疗方法。
在我看来、这是不可能的、因为 Vo1被输入到 SUP 引脚并被用作 VO2和 Vo3的能源。
・使用 Vo1、Vo2、Vo3
・请勿使用 VCOM 或 Vo4
我认为可以使用它。
在这种情况下、以下针脚治疗是否正确?
VCOMIN:GND 连接。
VCOM:悬空。
ENR:GND 连接。
基站:VIN 连接。
FB4:VIN 连接。
此致、
DIE-K