This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65105:使用 VO2和 Vo3而不使用 Vo1

Guru**** 2516830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119103/tps65105-using-vo2-and-vo3-without-vo1

器件型号:TPS65105

您好的支持团队、

我只想使用 TPS65105的 VO2和 Vo3。
是否可以在不使用 Vo1的情况下使用 Vo2和 Vo3?

如果可能、下面所示的参考电路的红色框架部件是否未安装好?

e2e.ti.com/.../TPS65105_5F00_only_5F00_vo2_5F00_vo3_5F00_2.pdf


由于未安装、蓝色框架中的引脚变为悬空状态。
请告诉我正确的 PIN 处理。
VCOMIN:GND 连接。
基站:VIN 连接。
FB4:VIN 连接。
ENR:GND 连接。
VCOM:悬空。
SW、FB1、SUP:请告诉我治疗方法。


在我看来、这是不可能的、因为 Vo1被输入到 SUP 引脚并被用作 VO2和 Vo3的能源。

・使用 Vo1、Vo2、Vo3
・请勿使用 VCOM 或 Vo4
我认为可以使用它。
在这种情况下、以下针脚治疗是否正确?
VCOMIN:GND 连接。
VCOM:悬空。
ENR:GND 连接。
基站:VIN 连接。
FB4:VIN 连接。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    如果没有 TPS65105的 VO1、则无法使用 VO2和 VO3、因为 VO1是 VO2/VO3输出轨的输入电源。 因此、您必须生成 VO1才能使用 VO2/3。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、
    感谢你的答复。

    然后、我将按如下方式使用它。
    ・使用 Vo1、Vo2、Vo3
    ・请勿使用 VCOM 或 Vo4

    我附加了一个文件。

    e2e.ti.com/.../TPS65105_5F00_only_5F00_vo123.pdf

    VCOMIN:GND 连接。
    VCOM:开路。
    ENR:GND 连接。
    基站:VIN 连接。
    FB4:VIN 连接。

    因此、不会安装红色框架中的部件。

    如果有任何问题、请告诉我。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    而不是基极。 FB4直接连接到 VIN、我建议使用10K 上拉电阻器连接到 Vin。 其余都不错。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、
    感谢你的答复。

    我们不会将基极和 FB4直接连接到 VIN、而是插入一个10kΩ Ω 上拉电阻器。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    那么一切都很好。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、
    感谢你的答复。

    我们应该在每个引脚上放置每个上拉电阻器吗?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在每个引脚上都要单独使用电阻器。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、
    打扰一下。

    是否需要为基极添加上拉电阻器和 FB4以降低 VIN 噪声的影响?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般而言、我建议不要让引脚悬空、原因有很多、包括噪声、闩锁等

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、
    感谢你的答复。

    我想知道我们为什么插入上拉电阻器、而不是我们为什么不悬空引脚。

    我认为如下。
    ・上拉电阻器的用途是减少 VIN 噪声的影响。
    ・如果上拉电阻器的位置远离引脚、则电阻器和引脚之间的接线可能会吸入外部噪声并将其引入此 IC。
    因此、在引脚附近放置一个上拉电阻器。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议放置上拉电阻器而不是直接连接到 Vin、以避免在器件加电/断电期间高电流流入引脚的可能性、我不太担心电阻器的放置或耦合噪声进入 Vin。

    此致、

    辽卡特