This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80原理图审阅

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120431/bq40z80-bq40z80-schematic-review

器件型号:BQ40Z80

尊敬的 TI 团队:

我已分享了要查看的原理图的快照。 BQ40Z80适用于锂离子 电池组。 电池组包含3.6V 锂离子电池的3S 组合。 最大持续放电电流为30A、最大充电电流为2C (1C = 2.5Ah)。 添加了外部电池平衡电路以实现快速电池平衡。 请查看 schemee2e.ti.com/.../BMS-scheme.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ancy、

    您能否在原理图中解释 R13和 R14的功能? 通常、从 TS 引脚到 GND 的单个热敏电阻就足够了。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们将修改原理图。 信号 BMS_INTR1和 BMS_INTR2连接到电压轨3.3V 的微控制器。 但在 BQ40Z80中、其最大电压限制为 VREG 即1.8V。 希望我也必须更改这些引脚。 任何其他意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在原理图中、BMS _VCC 由微控制器控制提供给引脚 BAT、它将仅在电池电压之后提供、无论这是否会导致任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是如果 MCU 电压轨为3.3V、则会超过 ADCIN1和 ADCIN2引脚的绝对最大值、因此需要更改。 在 BAT 连接方面、为什么不仅仅从电池组顶部而不是从 MCU 为其供电? 我不确定 BAT 由 MCU 供电时这种情况的表现如何、但只要电压足够并且在电池连接时不会因任何原因停止、这种情况就可以。 如您在另一篇文章中所述、如果 BAT 上的连接丢失、您需要使用 BAT 和 Pack 连接重新启动。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对原理图的任何注释。 您是否已经了解了完整的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ancy、

    除了我刚才提出的意见外,我在整个原理图的其余部分并没有注意到任何问题。 我只想重复检查的另一件事是、您打算如何使用 LEDCNTLA、B、C 引脚。 如果您将它们用作 GPIO、那么我不会担心、但如果您打算添加 LED 以使用 LED 功能、请确保 LED 像数据表中所示的一样像素化、以便5个 LED 可以在3个引脚上正常工作。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们没有将这些引脚用作 LED。 我必须在不使用 BMS 时关闭 BMS。 对于这种方法、应使用方案中所示的 MOSFET 电路关闭 BAT、或使用 MOSFET 电路关闭 VCC。 关断时、BMS 应消耗极小的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您的 MCU 正在驱动 BMS 开/关、以驱动 FET 来启用/禁用 BAT 连接? 这似乎可以正常工作。 请注意、我无法保证它能够100%正常工作、因为这不是我们在 TI 为其测试和收集的数据。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否也可以在 VCC 引脚中使用相同的逻辑。 这意味着我们能否在引脚 VCC (引脚编号24)上连接由微控制器控制的串联 MOSFET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我预计这方面不会有任何问题。 功能是否是只要 MCU 驱动另一个 FET、MOSFET 就允许 VCC 引脚从 BAT 获得电源?

    谢谢、

    杰克逊