尊敬的 TI 团队:
我已分享了要查看的原理图的快照。 BQ40Z80适用于锂离子 电池组。 电池组包含3.6V 锂离子电池的3S 组合。 最大持续放电电流为30A、最大充电电流为2C (1C = 2.5Ah)。 添加了外部电池平衡电路以实现快速电池平衡。 请查看 schemee2e.ti.com/.../BMS-scheme.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是如果 MCU 电压轨为3.3V、则会超过 ADCIN1和 ADCIN2引脚的绝对最大值、因此需要更改。 在 BAT 连接方面、为什么不仅仅从电池组顶部而不是从 MCU 为其供电? 我不确定 BAT 由 MCU 供电时这种情况的表现如何、但只要电压足够并且在电池连接时不会因任何原因停止、这种情况就可以。 如您在另一篇文章中所述、如果 BAT 上的连接丢失、您需要使用 BAT 和 Pack 连接重新启动。
谢谢、
杰克逊