Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, TPS650864
主题中讨论的其他器件:TPS650861、
你(们)好,先生
TPS6508640是一款适用于 FPGA 的 PMIC
我需要六个降压输出,是否可以使用 独立的 Ctrl 1~6来控制降压1~6输出?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Chen、
默认 情况下、TPS650864x 器件每个降压转换器不使用一个 CTLx 引脚。 我建议您尝试使用我们的用户可编程版本TPS65086100 。 借助此 PMIC、您可以在OTP 发生器的帮助下对定制设置进行编程。
对于原型设计和测试、我还推荐使用我们的 TPS65086100 Booster Pack 和TPS65086100 EVM。
我们在 TPS650861产品页面上提供了有关如何使用定制设置对 PMIC 进行编程的完整指南:
此致、
James
您好、Chen、
1) 1) 对于任何涉及定制编程的应用、我们建议使用 TPS65086100。 TPS650864 PMIC 针对特定用例进行了预编程、不打算进行修改。
一旦确定了寄存器设置、您就可以使用 Arrow 等公司进行生产编程。
2) 2)您当然可以在设计中为 TPS65086100交换 TPS650864。 TPS65086100将具有两个空白 OTP 组、可通过修改来匹配您的 TPS650864寄存器设置。 如果您不想使用 Arrow 等公司、也可以使用 OTP 发生器进行自己的编程。
此致、
James