This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:可通过 Ctrl 1~Ctrl 2控制 buck1~BUCK 6、

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120200/tps650864-can-control-the-buck1-buck-6-by-ctrl-1-ctrl-2

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:TPS650861

你(们)好,先生

TPS6508640是一款适用于 FPGA 的 PMIC

我需要六个降压输出,是否可以使用 独立的 Ctrl 1~6来控制降压1~6输出?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可通过 Ctrl 1~Ctrl 6控制 buck1~buck 6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

     默认 情况下、TPS650864x 器件每个降压转换器不使用一个 CTLx 引脚。 我建议您尝试使用我们的用户可编程版本TPS65086100 。 借助此 PMIC、您可以在OTP 发生器的帮助下对定制设置进行编程。

    对于原型设计和测试、我还推荐使用我们的 TPS65086100 Booster PackTPS65086100 EVM

    我们在 TPS650861产品页面上提供了有关如何使用定制设置对 PMIC 进行编程的完整指南:

    BOOSTXL-TPS650861 EVM 用户指南

    《TPS65086100非易失性存储器编程指南》

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有几个问题:

    1. 我们的目标加电器件是 XCZU11EG、但我们具有与 TPS650864数据表不同的连接方式、请参阅   

    附件。 TPS650864和 TPS65086100推荐使用哪种器件?

    1. 我们能否将电路设计保持为 TPS650864、并将 PMIC 更改为 TPS65086100、通过 MCU 使用 OTP 发生器进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    1) 1) 对于任何涉及定制编程的应用、我们建议使用  TPS65086100。 TPS650864 PMIC 针对特定用例进行了预编程、不打算进行修改。

    一旦确定了寄存器设置、您就可以使用 Arrow 等公司进行生产编程。

    2) 2)您当然可以在设计中为 TPS65086100交换 TPS650864。 TPS65086100将具有两个空白 OTP 组、可通过修改来匹配您的 TPS650864寄存器设置。 如果您不想使用 Arrow 等公司、也可以使用 OTP 发生器进行自己的编程。

    此致、

    James