This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22966:TPS22966:EPAD 尺寸

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118957/tps22966-tps22966-epad-dimension

器件型号:TPS22966

您好、TI 团队、

我是否还能知道下面突出显示的尺寸? 器件是 TPS22966TUPURQ1。 谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、  

    由于数据表中未明确说明这一点、因此需要更多挖掘。  

    我已联系相应的团队、并将在接下来的几天内报告我发现的内容。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认 器件的 OPN 是 TPS22966TDPURQ1?

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确的 P/N   TPS22966TUPURQ1、请帮助检查上图中突出显示的上述尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、  

     我没有关于 TPS22966TUPURQ1的任何记录、只有 TPS22966TDPURQ1。  

    我已与适当的团队联系、以跟踪您的信息、并将在我听到回复后回复您。  

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elizabeth、

    TPS22966TDPURQ1是正确的 PN、很抱歉我之前的拼写错误、您能帮助检查上面突出显示的尺寸。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、  

    感谢您的澄清。  

    尺寸为0.175mm。  

    此致、  

    Elizabeth