请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952EVM 主题中讨论的其他器件:BQ76952
大家好、
我正在对 BQ76952进行一些测试、以探索 电池平衡的特定逻辑。
在自动电池平衡模式下,当 多节电池需要平衡并且我设置了不同的“Cell Balance Max Cell”值时, 我知道平衡原则是“ 相邻电池不能同时平衡”,但我找不到更深的规则。
您能为我解释一下具体的逻辑吗?
例如、我在下面绘制一个余额 Excel、规则是否正确?
条件:9、10、12、13、14节电池需要平衡、设置电池平衡最大电池≥3
在这种情况下,当我设置 Cell Balance Max Cell=2时会发生什么情况?
谢谢!