This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:电池平衡特定逻辑

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120847/bq76952evm-cell-balancing-specific-logic

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76952

大家好、

我正在对 BQ76952进行一些测试、以探索 电池平衡的特定逻辑。

在自动电池平衡模式下,当 多节电池需要平衡并且我设置了不同的“Cell Balance Max Cell”值时, 我知道平衡原则是“ 相邻电池不能同时平衡”,但我找不到更深的规则。

您能为我解释一下具体的逻辑吗?

例如、我在下面绘制一个余额 Excel、规则是否正确?

条件:9、10、12、13、14节电池需要平衡、设置电池平衡最大电池3

在这种情况下,当我设置  Cell  Balance Max  Cell=2时会发生什么情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    您的 Excel 工作表正确。

    彼此相邻的单元格不能同时进行平衡。 如果您设置 Cell Balance Max Cell = 2、则器件将选择两个彼此不相邻的电池进行平衡。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、  

    感谢您的回复。 我仍然有一个问题、在我的 Excel 中、有四种平衡条件。 设备如何切换四个条件? 是否有更深入的规则?

    谢谢、

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    固件处理平衡算法。 遗憾的是、它已修复、不可发布。  

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Celeba、

    我知道,感谢你的答复。  

    Lillian