This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:如何实现400mA STO?

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120960/ucc21750-q1-how-the-400ma-sto-is-realized

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

UCC21750具有400mA 软关断电流、在方框图中、它具有另一个用于 STO 功能的驱动路径。 这是怎么发生的? 它是通过实心电流源实现的、还是仅通过具有较大电阻器的 MOSFET 实现的? 如果它只是一个电阻器、那么如何计算400A 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jass、  

    软关断由内部电流源实现。 您可以看到 UCC21750数据表图47上的方框图。  

    如果这回答了您的问题、请按绿色按钮告知我。  

    谢谢、  

    Vivian