This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:输出电压对输入电压(BATTERY)短路

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120934/lmr36015-q1-vout-short-to-vin-battery

器件型号:LMR36015-Q1

大家好、

我的客户希望确认该器 件是否能够承受 Vout (不是 SW 引脚、而是 LC 滤波器之后)对 Vin (汽车电池)短路的情况。

该器件的 FPWM 选项具有负电流限制、因此我认为这没问题。 请给我建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的,我认为 Vo 短接至 Vin 是可以的,但请确保输出电容器可以代表输入电压,并且没有任何输入二极管。

    谢谢