This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用适用于10A 输出的直流/直流降压转换器的控制芯片或设计

Guru**** 2414940 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120561/suggest-me-a-control-chip-or-design-for-a-dc-dc-buck-converter-for-10a-output

主题中讨论的其他器件:LM5145LM5143

您好!

建议使用直流/直流降压转换器的控制芯片或设计。
这是规格。

最大输入电压= 48V
2.最小输入电压=36V
3.标称输出电压= 12 (正负5%)
最大输出电流=10A
5.工作温度=-40至80
6. OVR 保护
7.OCR 保护
8."使能"信号
9."故障"信号
10. LED 指示。

但愿你能为我提供帮助。
Hasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我会推荐 LM5145

    请参阅以下链接:

    www.ti.com/.../lm5145

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    谢谢你。 确实是很好的数据表。 确保其适用于10A。

    它可能具有参数设计示例表。

    让我提出几个您更清楚的问题。

    满功率时+85度 C 是一个大问题-您对此是否确实可以?

    -40°C 也是一个大问题-您确实需要昂贵的电容器和高质量的 SMT 电容器才能在该范围内运行。

    输入电压是否会超过48VDC? 即使在硬开关打开时也是如此? 这需要考虑

    输入和输出线下的辐射射频噪声和传导噪声(?) 这是否会成为影响因素?

    250mV rms 的输出纹波是多少? 输入电流纹波,500mA rms?

    很明显、降压转换器可以工作-这里的两相更好、只有5A 扼流圈、并且输入电流纹波更低。

    对于负载阶跃、输出端所需的动态性能是多少?

     这里有很多问题、很容易忽略

    例如、在+85环境中、所有部件都将处于100摄氏度或更高的温度、因此部件更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    降压控制器设计与所选的频率、moseft 和电感器相关。 因此、我们提供了用于效率计算的 Excel 工具

    https://www.ti.com/lit/zip/snvc206?_ticdt=MTY1ODg0MTQzMnwwMTc4MTQ1OGZhZDkwMGNkODMzYzNkNzZkNWM4MDMwNzMwMDEzMDZiMDBiZDB8R0ExLjMuMTE0NzI4MTAxMS4xNTc5NDQ1OTgyfDA

    如果使用了合适的器件和良好的散热方法、则可以在85摄氏度下工作。您还可以从 工具获取输入和输出纹波。

    如果您需要两相设计、则可以选择 LM5143。  我建议您使用 PSpice 模型来仿真瞬态、因为它与环路设置和输出电容相关。

    对于 RE 和 CE、我们不知道结果、因为它不仅与 PCB 布局相关、而且与您的输入滤波器设计相关。  

    谢谢