您好!
建议使用直流/直流降压转换器的控制芯片或设计。
这是规格。
最大输入电压= 48V
2.最小输入电压=36V
3.标称输出电压= 12 (正负5%)
最大输出电流=10A
5.工作温度=-40至80
6. OVR 保护
7.OCR 保护
8."使能"信号
9."故障"信号
10. LED 指示。
但愿你能为我提供帮助。
Hasan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
建议使用直流/直流降压转换器的控制芯片或设计。
这是规格。
最大输入电压= 48V
2.最小输入电压=36V
3.标称输出电压= 12 (正负5%)
最大输出电流=10A
5.工作温度=-40至80
6. OVR 保护
7.OCR 保护
8."使能"信号
9."故障"信号
10. LED 指示。
但愿你能为我提供帮助。
Hasan
你(们)好
我会推荐 LM5145
请参阅以下链接:
Daniel:
谢谢你。 确实是很好的数据表。 确保其适用于10A。
它可能具有参数设计示例表。
让我提出几个您更清楚的问题。
满功率时+85度 C 是一个大问题-您对此是否确实可以?
-40°C 也是一个大问题-您确实需要昂贵的电容器和高质量的 SMT 电容器才能在该范围内运行。
输入电压是否会超过48VDC? 即使在硬开关打开时也是如此? 这需要考虑
输入和输出线下的辐射射频噪声和传导噪声(?) 这是否会成为影响因素?
250mV rms 的输出纹波是多少? 输入电流纹波,500mA rms?
很明显、降压转换器可以工作-这里的两相更好、只有5A 扼流圈、并且输入电流纹波更低。
对于负载阶跃、输出端所需的动态性能是多少?
这里有很多问题、很容易忽略
例如、在+85环境中、所有部件都将处于100摄氏度或更高的温度、因此部件更好。
你(们)好
降压控制器设计与所选的频率、moseft 和电感器相关。 因此、我们提供了用于效率计算的 Excel 工具
如果使用了合适的器件和良好的散热方法、则可以在85摄氏度下工作。您还可以从 工具获取输入和输出纹波。
如果您需要两相设计、则可以选择 LM5143。 我建议您使用 PSpice 模型来仿真瞬态、因为它与环路设置和输出电容相关。
对于 RE 和 CE、我们不知道结果、因为它不仅与 PCB 布局相关、而且与您的输入滤波器设计相关。
谢谢