This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:原理图审阅

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156-Q1, LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118973/lm5156-q1-schematic-review

器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5155LM5156

你(们)好

请帮助查看 LM5156-Q1的原理图。

规格为1.Vin = 8V~16V 2.Vo=18V 3.io=2.5A

此外、还有一些有关该电源 IC 的问题。

  • 为什么不使用 PMOS (Q1)?
  • 展频选择引脚的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

     建议在 新设计中使用"LM5155/56升压控制器快速入门计算器"扩展表。

    对于您的问题、NMOS 更常用、因为它比 PMOS 便宜;

    展频 选择引脚可启用或禁用 LM5156的“展频”功能。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢!

    1.我已填写 "LM5155/56升压控制器快速入门计算器"、请帮助确认是否存在问题。

    2.请帮助查看原理图,特别是 UVLO 器件,因为客户不需要 UVLO,因此 UVLO 引脚 直接连接到 BIAS 引脚,是否正常?

     e2e.ti.com/.../Copy-of-LM5155_5F00_56_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_V1_5F00_1_5F00_1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    1.您应遵循计算得出的组件值 、因为所选值仅提供21°相位裕度。 您应获得大于45°的相位裕度。

    2.可以将 UVLO 连接到 BIAS。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢!

    在我重新设计 组件值后 、相补角变为50度。

    请帮助确认.e2e.ti.com/.../2061.Copy-of-LM5155_5F00_56_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_V1_5F00_1_5F00_1.xlsx 是否正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我认为这是一个很好的起点。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    两个问题,

    增 益裕度为20dB,对吧?

    2.如果客户当前想使用 PMOS,是否可以? 它会导致什么问题?
    当我们使用 PMOS 时、应该如何更改 SCH? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    增益裕度是 0dB  与相位为零的增益之间的增益差。 增益裕度标有蓝色线、此处为15dB。

    2.由于 PMOS 更昂贵,人们倾向于尽可能避免使用 PMOS。  与 NMOS 相比、有时使用 PMOS、您可以从栅极驱动器中获得一些优势。  PMOS 可在此处使用、但栅极驱动器会很复杂。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢!

    如果我们要更改为  PMOS ,则需要如何更改 SCH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    与 N 沟道增强 MOSFET 相比、在使用 P 沟道增强 MOSFET 时、必须考虑两个不同的点

    1. 体二极管的方向  
    2. 负 Vgs

    当您用 PMOS 替换 NMOS 时、您会发现源极是开关节点、驱动 PMOS 似乎不是一项简单的任务...

    此致、

    Feng Ji