主题中讨论的其他器件: LM5155、 LM5156
你(们)好
请帮助查看 LM5156-Q1的原理图。
规格为1.Vin = 8V~16V 2.Vo=18V 3.io=2.5A
此外、还有一些有关该电源 IC 的问题。
- 为什么不使用 PMOS (Q1)?
- 展频选择引脚的含义是什么?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
谢谢!
1.我已填写 "LM5155/56升压控制器快速入门计算器"、请帮助确认是否存在问题。
2.请帮助查看原理图,特别是 UVLO 器件,因为客户不需要 UVLO,因此 UVLO 引脚 直接连接到 BIAS 引脚,是否正常?